Other Parts Discussed in Thread: CDC3RL02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CDC3RL02尊敬的团队:
我想生成方波、但存在一些挑战。 上升时间和下降时间应小于2ns (0V 至1.2V)。
范围为2.4MHz 至3MHz
负载50欧姆。
我正在搜索找到这些解决方案的解决方案
施密特触发
可编程 PLL 时钟合成器
我想知道您的想法、成本是这里的一个重要因素。
此致
哈里