This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226最大 工作电流

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA220, INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937059/ina226-max-operating-current

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA220INA210

大家好、团队、

我对 INA226的正常工作电流有一个简短的问题。 我试图知道这些信息来估算 IC 的功耗。

我相信数据表中的 IQ 420uA 是正常工作电流、因此可通过与* IQ 进行功耗估算。 如果有任何误解、请改正。

我想仔细检查此信息的原因如下。 INA226的 IQ 与 INA220之间存在很大的差距。 下面的捕获来自 INA220数据表、表示 IQ 为1mA、大于420uA。 1mA 对我来说是合理的、我想知道420uA 的低工作电流是否仅仅是因为 INA226是一款功耗经改进的器件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米京东  

    您的理解是正确的。 INA226是我们的数字电源监控器的更新版本、与 INA210相比、它具有更好的性能。 静态电流正如您所说的正常工作电流、但还有一些其他需要注意的事项:

    -也可以应用低功耗模式值。 如果您尝试节省能源,则可以在这两种模式之间循环,然后您的电源将是 Vs*IQ、ACTIVe*%活动时间+ Vs*IQ、SHUTDOWN*%关闭时间。 百分比应增加到100%。

    -数据表中列出的 IQ 适用于一组特定的测试条件,但我们也对一些其他值进行特性描述。 如需更多信息、请查看 INA226数据表中的图15-18。