This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:更正了单端到差分的有源输入阻抗公式。 匹配的输入阻抗 FDA 设计

Guru**** 2770085 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, THS4551, THS4561, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163637/ths4541-corrected-active-input-impedance-equation-for-single-to-diff-matched-input-impedance-fda-designs

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: THS4551THS4561LMH5401

在这个线程上、有很多 FDA 数据表可以使用这个校正、  

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162768/lmh5401-question-on-imput-impedance-matching?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lmh5401#

这一开发最初源自 Jim Karki 的文章、他的文章距离(有源输入 Z)很远、但无法达到我最终得到并放入所有这些数据表的 Rt 闭合形式二次。 不知怎么说、我遇到了一个错误的结果、结果是 Za 对 Rg1进行了检查、Rg1与 Rt 结合以提供匹配的输入 Z。这一结果当然适用于所有早期 FDA (当然也适用于 ADI) 这是在我于2011年为 ISL55210 FDA 开发并开始发布的封闭型解决方案之前完成的。

https://www.ti.com/lit/an/slyt310/slyt310.pdf

需要此更新的部件包括(可能还有其他部件)

我正在处理的问题、  

THS4541均衡器 11.

THS4551 eq. 4.

THS4561 eq. 4.

然后是 Ft. 负责 LMH5401的 Collins 团队复制了该材料  

LMH5401均衡器 7.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     感谢您进行这些更新的计算并注意到这些文档! 我不确定我们是否可以请求更改某些列出的文档。 但是、我们将研究将此更改添加到主应用手册中。  

    此致、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、给出 R 值的公式也是正确的(我根据 ADI 工具中使用的迭代方法多次检查了这些公式)。 我犯了一个错误、将 Jim 的原始公式更简单一些。 我认为每个文档上都有一个要进行的更改/更正的运行列表。 只需将其添加到该列表中。  

    什么主要应用手册?