This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:VIN->VIN+时的器件行为

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163792/ina381-q1-device-behavior-when-vin--vin

器件型号:INA381-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的所有人:

反向电流情况(VIN-> VIN+)下、INA381-Q1的行为是什么?

尤其是 VOUT 和 ALTER 状态。

此致、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    e2e.ti.com/.../dylan_5F00_ina381.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪伦、

    输出将饱和进入接地轨、特别是在5mV 的最大摆幅至接地规格或以下。 由于比较器也不会跳闸、因此 ALERT 将保持稳定高电平。

    此致、

    Peter