This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:组件烧毁问题!!! 需要支持

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163959/tlv9002-component-burn-out-issue-and-need-support

器件型号:TLV9002

大家好、

我的客户在其系统中使用此器件、最近他们强调出厂时有11个器件损坏。

所有这些故障样本都会损坏 PIN8和引脚9。

我连接了他们的部分电路、请帮助仔细检查是否有任何奇怪的情况?

您能否告知输出引脚绝对最大电压额定值、在数据表中、我们没有看到此参数?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请显示完整的原理图、以便我们无需进行猜测。 请解释 U26发挥的作用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    Kai 是正确的、一些澄清会很有帮助。

     U910A 是否采用缓冲器配置、其中引脚9直接连接到引脚8?  

    我们通常不会指定 OUT 引脚的绝对最大电压额定值是多少、因为它是一个输出、并且是从电气特性表部分中得出的、该部分讨论了它从此处所示的电源轨的电压输出摆幅:

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U26仅用于设置音频路径。  

    红色箭头是从 SOC 到输出连接器的音频输出路径(连接 C292.2、网络名称为 PositiveBus)。

    黄色箭头表示从同一连接器(C292.2)到 SOC 的麦克风路径。

    连接器引脚(C292.2)用于输出和输入功能。 输出和输入引脚是同一个引脚。

     因此、在记录时、信号会将 throoung C292传递到 U909B、并进入 U910A.9和 U910A.8。  

    对于正常的 TLV9002、我们的 PE 在 U910.8至 GND 之间的阻抗约为30M Ω。 但我们的 PE 发现不良 U910A.8的阻抗低至大约12欧姆。  

    关于双向用例、

    1. TI 是否可以建议使用 TLV9002引脚8和引脚9的最大电压?

    2. TI 有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的图是 DUT 上电时的波形。  

    有一个 U910.8脉冲、大约为2.317V。  

    因此、我们需要知道 U910.8的电压规格(TLV9002引脚8)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我会在 U909A、U910A 和 U910B 的+输入端添加限流电阻器。 U26也将受益于这种限流电阻器。 然后、我将在 U26的引脚4和信号接地之间添加一个偏置电阻器。 我会增大 R304、以减小进入 U910A 输出的电流尖峰。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    根据客户的反馈、由于通电时 OUT 引脚中出现电压尖峰。

    所以、这就是他们想要知道引脚绝对最大电压额定值的原因?

    你能提供建议吗?

    BTW,我的客户在本主题中也提出了一些问题,因此请帮助回答。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    输入端可承受的绝对最大电压是超过电源轨0.5V。 最佳做法是仅使用0.1V 电压、如建议的电气特性部分所示。  

    输出引脚具有一个与二极管类似的结构、此结构被连接至与输入相似的电源引脚。 我将确认通常的经验法则是、越过电源轨的距离是可以的。  

    [引用 userid="541579" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163959/tlv9002-component-burn-out-issue-and-need-support/4378990 #4378990"]

    随附的图是 DUT 上电时的波形。  

    有一个 U910.8脉冲、大约为2.317V。  

    因此、我们需要知道 U910.8的电压规格(TLV9002引脚8)。

    [/报价]

    我对输出电压仅为2.317V 有点怀疑。 示波器可能没有足够快的带宽来捕获 U26切换时发生的令人难以置信的快速瞬态。 这些瞬变可能具有非常高的瞬变。  

    此致、  

    Robert Clifton