大家好、
我的客户在其系统中使用此器件、最近他们强调出厂时有11个器件损坏。
所有这些故障样本都会损坏 PIN8和引脚9。
我连接了他们的部分电路、请帮助仔细检查是否有任何奇怪的情况?

您能否告知输出引脚绝对最大电压额定值、在数据表中、我们没有看到此参数?

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
U26仅用于设置音频路径。
红色箭头是从 SOC 到输出连接器的音频输出路径(连接 C292.2、网络名称为 PositiveBus)。
黄色箭头表示从同一连接器(C292.2)到 SOC 的麦克风路径。
连接器引脚(C292.2)用于输出和输入功能。 输出和输入引脚是同一个引脚。
因此、在记录时、信号会将 throoung C292传递到 U909B、并进入 U910A.9和 U910A.8。
对于正常的 TLV9002、我们的 PE 在 U910.8至 GND 之间的阻抗约为30M Ω。 但我们的 PE 发现不良 U910A.8的阻抗低至大约12欧姆。
关于双向用例、
1. TI 是否可以建议使用 TLV9002引脚8和引脚9的最大电压?
2. TI 有其他建议吗?
尊敬的 Paul:
输入端可承受的绝对最大电压是超过电源轨0.5V。 最佳做法是仅使用0.1V 电压、如建议的电气特性部分所示。


输出引脚具有一个与二极管类似的结构、此结构被连接至与输入相似的电源引脚。 我将确认通常的经验法则是、越过电源轨的距离是可以的。
[引用 userid="541579" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163959/tlv9002-component-burn-out-issue-and-need-support/4378990 #4378990"]随附的图是 DUT 上电时的波形。
有一个 U910.8脉冲、大约为2.317V。
因此、我们需要知道 U910.8的电压规格(TLV9002引脚8)。

我对输出电压仅为2.317V 有点怀疑。 示波器可能没有足够快的带宽来捕获 U26切换时发生的令人难以置信的快速瞬态。 这些瞬变可能具有非常高的瞬变。
此致、
Robert Clifton