Other Parts Discussed in Thread: LM2904
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2904 您好!
在 LM2904应用期间、我们现在面临一种场景、即正输入电压仍具有输入、而 LM2904的电源为0。
我知道在这种情况下 LM2904不起作用。 但是、输入电压对 LM2904有一些潜在风险吗? 如果这种情况发生很多、器件是否会损坏?
下图是此使用的原理图、请检查它、引脚3是始终具有正电压的输入、谢谢。

制造商