This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:无电源期间存在输入电压的潜在风险

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165071/lm2904-potential-risk-of-input-voltage-during-no-supply

器件型号:LM2904

您好!

在 LM2904应用期间、我们现在面临一种场景、即正输入电压仍具有输入、而 LM2904的电源为0。

我知道在这种情况下 LM2904不起作用。 但是、输入电压对 LM2904有一些潜在风险吗? 如果这种情况发生很多、器件是否会损坏?

下图是此使用的原理图、请检查它、引脚3是始终具有正电压的输入、谢谢。

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常的;输入是可过压的(请参阅绝对最大额定值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    正如 Clemens 提到的、绝对最大额定值表确实显示了您可以在输入端施加高达26V 的电压。 只要不超过绝对最大额定值、就不应从输入电压侧损坏器件。 如果您希望在输入端看到负输入电压、则可能会遇到相位反转等问题、因此请谨慎操作。  

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley