This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:可以进行1mV 测量?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, TINA-TI, INA331, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164903/ina333-1mv-measurement-possible

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: TINA-TIINA331INA828

您好!
我有一个基于 INA333的项目、目标是在电压测量中实现1uV 的分辨率。
我计划在半桥的下侧使用一个0.002欧姆的分流电阻器、以便在增益为 G=500时测量1mA 的电流。
考虑到噪声和其他参数、我想知道使用 INA333是否可行。 我不是完全确定在噪声等相关计算中应考虑什么、因此我真诚地请求帮助、向我展示如何进行此计算、因为我没有从原始问题中获得所有想法。
下面是我要使用的系统的理想方案:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA333的 µV 输入失调电压为25 μ V。 mΩ 2k Ω 分流器、这对应于12.5mA 的测量误差。

    分流器上的压降可以承受多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="96787" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164903/ina333-1mv-measurement-possible/4381296 #4381296"]您可以承受的分流器压降有多大?

    电阻器的额定功率为5W、因此最大电流为50A。 但问题是、我需要至少1mA 的精确电流分辨率。 这 是 µV μ V 偏移、这意味着我可以使用校准例程消除它、还是这是一个误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流经2m Ω 分流器的1mA 电流意味着您尝试测量2uV 的输入电压、该电压远低于 INA333 ~μ V+/-25uV 的最大输入失调电压。  因此、我假设您计划校准初始偏移误差以减轻 Clemens 的影响、您只需在此处关注实现1uV 分辨率而不是绝对精度。

    假设采用双+/-2.5V 电源、这将允许您测量高达+/-2.5A 的 IG1电流范围-请参阅下文。

    但是,在增益为500的情况下,总输出噪声为1.58mV,因此比 您 尝试实现的500uV (1uV*500)输出电压分辨率高3倍,请参阅下文。   

    因此、为了能够进行测量、您需要在输出端添加一个如上所示的低通滤波器。   使用10k ||1uF 滤波器可将总输出 RMS 噪声降至192uV、这对于获得500uV 分辨率是可以接受的。

    运行小信号瞬态分析可确认电路的稳定运行-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、您好、这真的很清楚!
    实际上、该芯片不适合我、因为您的仿真显示的体重有限。 是否可以将 TINA-TI 设置为显示3个十进制数字、因为不能将其清除、它可以达到1uV。

    此致、
    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔

    带宽是增益的函数、对于增益为500的 INA333、大约为700Hz -请参阅下面的。

    但是  、到目前为止、您只提到了所需的分辨率、而 没有提到所需的速度。 要获得更高的带宽、您可以使用 INA331 (G=500时为80kHz)或 INA828 (G=500时为50kHz)-请参阅下文。