主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 INA331、 INA828
您好!
我有一个基于 INA333的项目、目标是在电压测量中实现1uV 的分辨率。
我计划在半桥的下侧使用一个0.002欧姆的分流电阻器、以便在增益为 G=500时测量1mA 的电流。
考虑到噪声和其他参数、我想知道使用 INA333是否可行。 我不是完全确定在噪声等相关计算中应考虑什么、因此我真诚地请求帮助、向我展示如何进行此计算、因为我没有从原始问题中获得所有想法。
下面是我要使用的系统的理想方案: 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个基于 INA333的项目、目标是在电压测量中实现1uV 的分辨率。
我计划在半桥的下侧使用一个0.002欧姆的分流电阻器、以便在增益为 G=500时测量1mA 的电流。
考虑到噪声和其他参数、我想知道使用 INA333是否可行。 我不是完全确定在噪声等相关计算中应考虑什么、因此我真诚地请求帮助、向我展示如何进行此计算、因为我没有从原始问题中获得所有想法。
下面是我要使用的系统的理想方案: 
电阻器的额定功率为5W、因此最大电流为50A。 但问题是、我需要至少1mA 的精确电流分辨率。 这 是 µV μ V 偏移、这意味着我可以使用校准例程消除它、还是这是一个误差?
流经2m Ω 分流器的1mA 电流意味着您尝试测量2uV 的输入电压、该电压远低于 INA333 ~μ V+/-25uV 的最大输入失调电压。 因此、我假设您计划校准初始偏移误差以减轻 Clemens 的影响、您只需在此处关注实现1uV 分辨率而不是绝对精度。

假设采用双+/-2.5V 电源、这将允许您测量高达+/-2.5A 的 IG1电流范围-请参阅下文。

但是,在增益为500的情况下,总输出噪声为1.58mV,因此比 您 尝试实现的500uV (1uV*500)输出电压分辨率高3倍,请参阅下文。

因此、为了能够进行测量、您需要在输出端添加一个如上所示的低通滤波器。 使用10k ||1uF 滤波器可将总输出 RMS 噪声降至192uV、这对于获得500uV 分辨率是可以接受的。
运行小信号瞬态分析可确认电路的稳定运行-请参阅下文。