您好!
我们正在开发可使用红外传输和接收数据的光通信器件、因此红外 LED 和光电二极管可用作光学前端中的发送器和接收器。 为了实现高数据速率链路、光通道的带宽应尽可能高。 此外,光电二极管通过从远大于2米的发送器接收 IR,在其引线上产生非常低的电流。
我们从 Mouser 购买了两款“OPA855DSGEVM”。 此外、我们还将在即将生产的 PCB 中使用 OPA855IDSG。
问题:我们从未在距离大于1m 的接收放大器输出中看到任何信号、而且带宽不超过45MHz。 我们如何增加带宽和增益?
以下是有关我们设置的一些信息:

如果有任何不清楚的地方、请告诉我。
感谢您的支持。