This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:如何增加 TIA 的增益带宽

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855DSGEVM, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161544/opa855-how-to-increase-the-gain-bandwidth-of-tia

器件型号:OPA855

您好!

我们正在开发可使用红外传输和接收数据的光通信器件、因此红外 LED 和光电二极管可用作光学前端中的发送器和接收器。 为了实现高数据速率链路、光通道的带宽应尽可能高。 此外,光电二极管通过从远大于2米的发送器接收 IR,在其引线上产生非常低的电流。

我们从 Mouser 购买了两款“OPA855DSGEVM”。 此外、我们还将在即将生产的 PCB 中使用 OPA855IDSG。

问题:我们从未在距离大于1m 的接收放大器输出中看到任何信号、而且带宽不超过45MHz。 我们如何增加带宽和增益?

以下是有关我们设置的一些信息:

如果有任何不清楚的地方、请告诉我。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba、

    请分享您的原理图、包括 OPA855放大器和周围电路。  有许多电路设计选择会影响带宽;如果没有原理图和电路知识、我无法提供其他评论。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的快速回复。 在这里、您可以找到我们的两级放大器、包括作为 TIA 的 OPA855。

    REV_BIAS 为+32V、VCC 为+5V

    如果需要其他信息、请告诉我。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以私下向您发送一些设计文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba、

    您可以向我的电子邮件发送文件;我将在 E2E 上向您发送包含此信息的私人消息。

    感谢您已发送信息;如果我需要更多信息、我会查看并更新您。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba、

    当我们通过电子邮件完成此讨论时、我将移动此主题以解决问题。  如果有此主题的一般设计提示、我会将其更新为这组回复。

    最棒的