This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:使用 OPA1622驱动平衡耳机的任何意见或问题

Guru**** 2555720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622, OPA1632, INA1620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762826/opa1622-any-comments-or-concerns-using-opa1622-to-drive-balanced-headphones

器件型号:OPA1622
主题中讨论的其他器件: OPA1632INA1620

您好!

我可以使用 OPA 来驱动平衡耳机吗? 请注意下面的原理图。 有什么意见或疑虑?  

R75. R78用于适应不同的耳机阻抗。 最好通过使用开关来调整它们。 您能否推荐超低谐波失真/噪声开关?

非常感谢

Andreas Nicklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    我们的音频大师本周将参加培训。 我不确定他是否会在离开时向 E2E 提问。 请给我们一些时间来考虑您的电路、如果他没有考虑、请回来。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对我来说很好、非常感谢您的回复。

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    桥式放大器的一个缺点是每个放大器只能看到一半的负载电阻、并将负载电容加倍至虚拟接地。 这会增加失真并降低稳定性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:
    将 OPA1622用作差分耳机放大器的输出级不应出现任何问题。 正如 Kai 提到的、运算放大器将看到更高的容性负载、但对于典型耳机、这不应该成为问题。

    我在原理图中注意到的一个问题是 OPA1622使能引脚的配置。 为了启用 OPA1622、应将其拉至~Ω.82V 以上(以 GND 引脚为基准)、而在您的电路中、应将其拉至 GND 以下、以禁用放大器。 如果您不需要动态启用放大器、我建议将 EN 和 V+引脚连接在一起。

    遗憾的是、我不建议使用低失真模拟开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我有一个内部音频爱好者看一下您的电路、除了 Kai 和 Alex 的评论之外、这里还有一些评论。  音响主机 定义 了 OPA1622、并且对 放大器非常了解。

    1. 他说、即使使用最佳的 FET 开关、  也会引起相对于 OPA1622的显著失真、并建议不要 使用它们。 他还建议在 OPA1632之前添加一个低失真运算放大器级。 该功率级将配置为同相放大器、然后根据特定的耳机阻抗调整反馈网络中的输入电阻。 您不会使用 FET 开关来开关输入电阻器、而是使用 DIP 滑动开关等实际开关 他表示、耳机通常为16至32欧姆低阻抗或600欧姆高阻抗、并且 可能只  具有低阻抗和高阻抗开关设置。
    2. 使用增加的第一级来控制不同阻抗电话的增益将减少 使用 R75至 R78的需要。 IC11. OPA1632将保持适当的固定增益、 其负载阻抗将保持恒定。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai 和 Alex、

    非常感谢您的宝贵反馈。

    当然、您完全正确地在我的电路中启用 OPA 1622。 这些电阻器最初是针对15V 电源计算的、之后我更改为较低的电压、以降低 OPA 1622的功耗。 在平衡配置中、即使对于600 Ω 耳机、OPA 1622也应具有足够的余量、至少为+/- 10V。

    此致
    Andreas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您的专业建议。

    使用的耳机为 AKGQ 701 (62 Ω)、Sennheiser HD650 (300 Ω)和 Beyerdynamic (600 Ω)。 遗憾的是、在高端音频中使用低阻抗或高阻抗耳机始终存在争议。 但我必须承认,例如 Sennheiser 300欧姆与 Beyerdynamic 之间的声压差并不是一大问题。

    有关 FET 开关的建议非常有用。 长期以来、我一直在寻找一种合适的技术(在失真方面)、但从未发现任何东西可以替代、例如用于高端音频放大器的继电器上构建的音量控制。 我以为我是问这个问题的、因为我非常感谢 TI 社区及其专家、也许会有一些新的东西。

    还感谢您提供在 OPA1632之前添加低失真运算放大器级的提示。 但是、我使用 OPA 1632来实现前置放大器本身的平衡输出。 我想我也可以将其分享给耳机放大器。 由于平衡放大器输出的增益需要固定、因此 I INJED R75至 R78可将耳机级调整到右侧(较低)声压。 因此、您建议仅为耳机放大器使用第二个 OPA 1632和同相运算放大器级、因为 R75至 R78会产生噪声?

    此致
    Andreas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andreas、

    回答您的问题:

    "我使用 OPA 1632来实现前置放大器本身的平衡输出。 我想我也可以将其分享给耳机放大器。 由于平衡放大器输出的增益需要固定、因此 I INJED R75至 R78可将耳机级调整到右侧(较低)声压。 因此、您建议仅为耳机放大器使用第二个 OPA 1632和同相运算放大器级、因为 R75至 R78会产生噪声?"

    OPA1632的输入是单端的,当然,它的输出是差动的。 因此、您可以在 OPA1632之前使用另一个单端输入、单端输出运算放大器。 该功率级可以是不同的低功耗音频运算放大器、可以配置为适应与不同耳机阻抗相关的必要增益变化。 OPA1632可保持在一个给定的增益电平、并且完全不会被切换。

    我建议该级可以是同相运算放大器级。 它可以使用固定的反馈电阻器、然后切换不同的输入电阻器值以根据特定阻抗的需要设置增益。 与阻抗相关的每个特定电阻器都可以在浮动(未选择增益)或接地(选择增益)之间切换。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    顺便说一下、您可能需要考虑使用 INA1620代替 OPA1622。 它是一款具有集成薄膜电阻器和 EMI 滤波器的高保真音频运算放大器。 四组非常匹配的1k Ω 薄膜电阻器在同一封装中随附两个音频运算放大器。 非常紧密匹配的电阻器可确保保持运算放大器的超高共模抑制比(CMRR)。

    以下是 INA1620数据表的链接:

    www.ti.com/.../ina1620.pdf

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您的推荐。 INA1620非常适合我、我将使用此芯片。 在数据表中、我觉得 INA1620与 OPA1622完全相同的芯片技术、但除了您提到的高精度薄膜电阻器和 EMI 滤波器外、还包括其他芯片技术。 此外、BOM 也会缩减。 INA1620的数据表建议在反馈环路中使用100pf 电容器来限制 电路带宽、但同时对音频带宽的幅度偏差影响很小。 但是 、为了防止干扰信号不必要的放大、高于500MHz 的带宽限制会使我有点害怕。 在我的原始电路中、我将其配置为100kHz 左右。 我将在有关该主题的数据表中进一步深入探讨。

    祝你一切顺利

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andres、

    我很高兴听到 INA1620 非常适合您的耳机放大器应用。 是的、INA1620内部的运算放大器是 OPA1622运算放大器。 因此、除了它们的电气特性 表中的几个细微差异 外、它们的电气性能  是相同的。

    由于 INA1620是使用1k Ω 电阻器进行设置  的、因此我希望在评定和最大程度提高音频性能期间、100pF 反馈电容器是最佳值。

    实际上、考虑 EMI 进入音频系统并破坏原始性能的可能性是有道理的。 INA1620内部 EMI 滤波器直到大约1GHz 时才真正开始为射频信号提供显著衰减。  但请 记住、INA1620是信号链中的最后一个放大     器、除非 EMI 直接进入其输入引脚、否则前面的放大器可能会使其远离信号链。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程