This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV981-N:CDM 和闩锁电流

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/763249/lmv981-n-cdm-and-latch-up-current

器件型号:LMV981-N
主题中讨论的其他器件:TLV9001

我们的客户需要 LMV981MFX ESD CDM 等级和 CDM 测试标准以及锁存电流表  

我在数据表中看不到参数,我在哪里可以获得参数或参考,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lanjie,

    CDM 和闩锁电流参数未针对该器件进行测试、也未包含在数据表中。 如果您需要具有指定 CDM 和 HBM 值的类似器件、请尝试使用 TLV9001。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lanjie,

    该器件使用了大约20年、遗憾的是、CDM 没有数据。 如果您提供了一些有关您的应用和器件要求的更多信息、我可以帮助您找到在数据表中指定 CDM 并满足您 要求的器件。

    闭锁电流测试(I-TEST)的电流为200mA。

    此致、

    Sanjeev