请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV981-N 主题中讨论的其他器件:TLV9001
我们的客户需要 LMV981MFX ESD CDM 等级和 CDM 测试标准以及锁存电流表
我在数据表中看不到参数,我在哪里可以获得参数或参考,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.