主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 THS3001、 OPA27
大家好、我正在尝试使用 THS3491并最大限度地降低应用中的信号链噪声。 使用 TI 评估板时、我注意到对于增益为 x2的同相放大器、如果 RF = Rg = 499欧姆、该器件稳定、但如果 RF = Rg = 249欧姆(+/-9V 电源)、则不稳定。 假设我们需要10dB 的增益裕度和30度的相位裕度、您可以为增益定义最佳电阻值、例如+2、+5、+10、-2、-5、 -10? 我会在仿真中执行此操作、但 TI SPICE 模型已损坏、无法在 LTSpice 中运行! 谢谢 Steve