This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:THS3491在低增益电平下的稳定性

Guru**** 1858670 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, TINA-TI, THS3001, OPA27
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/762308/ths3491-ths3491-stability-at-low-gain-levels

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: TINA-TITHS3001OPA27

大家好、我正在尝试使用 THS3491并最大限度地降低应用中的信号链噪声。 使用 TI 评估板时、我注意到对于增益为 x2的同相放大器、如果 RF = Rg = 499欧姆、该器件稳定、但如果 RF = Rg = 249欧姆(+/-9V 电源)、则不稳定。  假设我们需要10dB 的增益裕度和30度的相位裕度、您可以为增益定义最佳电阻值、例如+2、+5、+10、-2、-5、 -10? 我会在仿真中执行此操作、但 TI SPICE 模型已损坏、无法在 LTSpice 中运行! 谢谢 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    电流反馈稳定性与射频成正比、而不是电压反馈放大器中的增益。 第25页的表2列出了这些增益的 RF 和 Rg 值、这些增益将超出您的稳定性标准。 增加这些值将以带宽换取稳定性、反之亦然。 也许您可以在 TINA-TI 中使用所有 TI 器件并进行仿真? 它在那里运行。 以下是一份介绍电流反馈放大器的应用手册、如 THS3491 、您可以在 cas.ee.ic.ac.uk/.../OA-13.pdf 上找到该手册。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sean、我没有看到这个表-对一般应用很有用。 遗憾的是、976/976会产生比我想的更多的噪声。 比我想的高很多。 目前、我使用的 THS3001具有 x2增益和500欧姆反馈电阻器、看起来是稳定的。 理想情况下、我希望对该部件执行相同或更低的射频操作。 假设增益裕度为10dB 且相位裕度为30度、那么我可以合理地使用哪些最低值来实现同相 x2增益? 谢谢 Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    使用电流反馈运算放大器时、最好远离建议的反馈电阻、这是不明智的。 即使仿真显示了稳定的性能以及30°的相位裕度、OPAMP 也可能会随实际负载或实际寄生布局电感和杂散电容而不稳定。

    为什么不使用 THS3491 TINA-TI 参考设计运行 TINA-TI 仿真并进行相位稳定性分析? 请观看以下培训视频:

    粗略估算表明、在您的情况下、当反馈电阻约为487R (增益=+2、THS3491)时、相位裕度为30°。 但是、我不建议将建议的反馈电阻从976R 完全降至487R。 不过750r 应该还可以。

    顺便说一下、有一种非常简单的方法可以非常有效地降低噪声:并联几个相同的运算放大器电路、如数据表的图66和69所示。 如果噪声不相关、则两个运算放大器电路并联时噪声将降低3dB、并联四个运算放大器电路时噪声将降低6dB、以此类推。 在 OPA27的数据表中、您将找到有关此技术的简要说明:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、非常感谢您对此的回答。 如果您的仿真团队给了我一个正常工作的 P-SPICE 模型、我可能会根据您的建议在 Tina 单独尝试该器件。   很高兴知道边界在哪里。 我在该配置中使用您的评估板进行了一些基准测量、我的电阻稳定在430欧姆、因此与 您的487欧姆电阻不远。 我想我将尝试不同的拓扑、以减少该级的噪声影响、这样我就能够摆脱更高的电阻值。 再次感谢 Steve