This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:DRV2700EVM

Guru**** 2768115 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759786/drv2700evm-drv2700evm

器件型号:DRV2700EVM

大家好、

我有一个非常基本的问题。

我刚刚收到并遵循 DRV2700EVM 的快速入门指南来驱动压电式器件。 我使用闭合的 USB 电缆将电路板插入到我的组件中。 LED 5V 连接。

我在 以下位置下载 GUI:http://www.ti.com/tool/piezo-console

我安装了它、

我的计算机识别出该板的 USB 设备中包含"TI-Haptics-DRV2700EVM-K V1.1"。

但是、在 USB 和 Connect 按钮之间的 USB 选择框中运行 GUI 时、我只需"0"。 "找不到其他匹配项。 我尝试单击"Connect"、但当然没有任何反应、因为我没有选择严格的 USB 器件、因为 DRV700没有出现...

该怎么办?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Staehle、

    欢迎使用 e2e。
    您是否尝试过更新 EVM 固件? 压电式控制台->帮助->固件更新中提供了固件更新工具。
    在将 USB 连接到 EVM 进行固件更新时、您需要按住 SW1。
    您使用的是什么操作系统? 目前不支持 Windows 10、因为我们尝试解决一些驱动程序问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    施泰赫勒

    您是否有机会尝试上述建议? (更新 EVM 固件)
    现在工作正常吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢您的回答。

    我没有看到第一个、非常忙。

    我将在明天测试更新固件、但是我的所有计算机都在 Windows 10上、我也有 macOS 器件。

    什么是 SW1?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivien、

    请告诉我们这是如何实现的。 遗憾的是、我认为尝试 Win10不能正常工作;如果 Win7系统不可用、您仍然可以使用任何 I2C 接口工具与器件进行通信。

    SW1是安装在 EVM 板上的开关。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    感谢您的解释。

    令人难以置信的是、我今天上午选择压电式控制、然后器件出现在 USB 选项中。 我想我需要先打开软件、然后再连接 USB 设备... 我想我也尝试过这种方法、但不是在研究中、不管怎样、现在它得到了认可。

    但是、按下"Connect"按钮时不起作用。

    我按照您的说明更新固件、我有两种选择  

    "DRV2700EVM_v1p7"

    "DRV2700EVM-HV500_v1p4"

    我选择了第二个(没有真正的理由)

    更新了它,现在它开始工作了! 我已连接、即使是 Windows 10也是如此。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的主板是 EVM2700 (不是 HV500)、再次更改固件、也正常工作!
    谢谢