Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700EVM-HV500
大家好、
我有一个非常基本的问题。
我刚刚收到并遵循 DRV2700EVM 的快速入门指南来驱动压电式器件。 我使用闭合的 USB 电缆将电路板插入到我的组件中。 LED 5V 连接。
我在 以下位置下载 GUI:http://www.ti.com/tool/piezo-console
我安装了它、
我的计算机识别出该板的 USB 设备中包含"TI-Haptics-DRV2700EVM-K V1.1"。
但是、在 USB 和 Connect 按钮之间的 USB 选择框中运行 GUI 时、我只需"0"。 "找不到其他匹配项。 我尝试单击"Connect"、但当然没有任何反应、因为我没有选择严格的 USB 器件、因为 DRV700没有出现...
该怎么办?
谢谢