请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA282 专家您好!
由于客户电路板的泄漏电压、当 INA282电路板启动时、在最初的80年代期间、大约-0.7V 的负电压被提供给 INA282的 V+引脚。 然后 V+引脚电压上升至5V。 80年代期间 V+引脚上的-0.7V 负电压是否会导致器件出现问题?
此致、
爱丽丝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Alice、
感谢您深入了解该论坛。 我同意 Kai 的说法。 我怀疑 INA282的内部 ESD 结构可能会阻止电压实际降低。 ESD 结构用于抑制快速瞬变。 因此、 当二极管转储大量电流以调节电压时、瞬态超过一分钟(80年代)、可能会以热量的形式耗散大量功率、从而立即破坏 ESD 结构或随着时间的推移降低 ESD 结构完整性并使降级 随时间推移的总体器件性能。 测试 ESD 结构是否正在打开的一种可能方法是断开 INA282电源并查看启动时源迹线实际上会达到的电势。 如果您看到该电势下降甚至进一步低于-0.7V、则应添加一个如 Kai 所说的二极管。