This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:V+引脚上的负电源电压

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/770771/ina282-negative-supply-voltage-on-v-pin

器件型号:INA282

专家您好!

由于客户电路板的泄漏电压、当 INA282电路板启动时、在最初的80年代期间、大约-0.7V 的负电压被提供给 INA282的 V+引脚。 然后 V+引脚电压上升至5V。 80年代期间 V+引脚上的-0.7V 负电压是否会导致器件出现问题?

此致、

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Alice。

    这不是很好。 可能导致闩锁。 如果仅泄漏电流导致-0.7V、则应使用一个简单的接地电阻器来解决该问题。 或者、添加一个1A...3A 肖特基二极管、从 V+反向连接到 GND。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    感谢您深入了解该论坛。  我同意 Kai 的说法。  我怀疑 INA282的内部 ESD 结构可能会阻止电压实际降低。  ESD 结构用于抑制快速瞬变。  因此、 当二极管转储大量电流以调节电压时、瞬态超过一分钟(80年代)、可能会以热量的形式耗散大量功率、从而立即破坏 ESD 结构或随着时间的推移降低 ESD 结构完整性并使降级 随时间推移的总体器件性能。  测试 ESD 结构是否正在打开的一种可能方法是断开 INA282电源并查看启动时源迹线实际上会达到的电势。  如果您看到该电势下降甚至进一步低于-0.7V、则应添加一个如 Kai 所说的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick 和 Kai:

    我向您单独发送了一封有关此主题的电子邮件。 我们可以通过电子邮件对此进行进一步讨论吗?

    此致、
    爱丽丝