This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA860:OPA860的瞬态和交流分析不匹配

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/770955/tina-spice-opa860-mismatch-between-transient-and-ac-analysis-of-opa860

器件型号:OPA860
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好  

我在瞬态和交流分析中遇到 OPA860响应问题。  

具体而言、f = 16、250、440Hz 时的增益~ 2V/V、如交流分析中所示。  

但是,当我进行瞬态分析(Vsin = 16、025、440、100mV)时,交流输出电压~ 10mV。

有人能帮我解决这个问题吗?  

e2e.ti.com/.../16MHz_5F00_OPA_5F00_Remove-C0.TSC

交流分析结果

瞬态分析结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user3925438、

    运行交流仿真时、TINA 运行"小信号"分析以提供适当的响应。 交流分析不考虑偏置点的变化或电路中初始直流偏置之外的任何压摆限制。 如果显著降低交流信号的振幅、您将看到不同的结果。 您要尝试实现什么目标?

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hasan Babiker

    我现在很清楚。 即使我仍想施加较大的输入电压(~400mV)。 有没有办法解决这个问题?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您要尝试实现什么目标? 使用放大器的有源带通滤波器可能更适合您的设计。

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仿真中的 L1/C1/R7谐振太尖锐。 使用标准设置时、TINA-TI 无法精确地运行瞬态分析以准确达到谐振。 另一个问题是、您应该允许输出信号稳定。 请记住:剧烈谐振=稳定时间长!

    我通过修改 L1和 C1来扩大谐振。 现在、瞬态分析看起来要好得多。 但瞬态分析的谐振频率16.118MHz 仍然不适合交流分析的谐振频率(16.25MHz)、增益也不正确:

    e2e.ti.com/.../opa860.TSC

    您可以尝试修改分析参数以提高仿真的精度。 但我想 TINA-TI 不是为了运行如此尖锐的谐振而设计的。

    Kai