请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA860 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好
我在瞬态和交流分析中遇到 OPA860响应问题。
具体而言、f = 16、250、440Hz 时的增益~ 2V/V、如交流分析中所示。
但是,当我进行瞬态分析(Vsin = 16、025、440、100mV)时,交流输出电压~ 10mV。
有人能帮我解决这个问题吗?
e2e.ti.com/.../16MHz_5F00_OPA_5F00_Remove-C0.TSC
交流分析结果
瞬态分析结果