This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关适用 TIA 器件建议的问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759973/questions-for-suitable-tia-devices-recommendation

主题中讨论的其他器件:OPA857、 OPA855

各位专家:

我们的客户具有以下 TIA 要求基于以下要求、您能帮助检查我们是否有合适的 TIA 器件来满足该要求吗? 非常感谢!

应用方框图和 TIA 要求:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    您能更详细地说明所需的增益控制吗? 目前唯一一款具有可选反馈电阻的放大器是 OPA857、它无法实现您指定的2GHz 带宽。

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的回复。 请帮助关注第一个需要固定增益的 TIA 阶段、这是正常的。 对于第二级可变增益控制运算放大器解决方案、客户将拥有相应的解决方案。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    第一级所需的跨阻增益是多少? 光电二极管的电容也是多少?

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasan、
    APD 二极管的电容典型值为0.4pF、对于 TIA 级的增益、对增益范围没有特殊要求、因为它们将使后级再次放大。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    目前、我们的所有器件都不适合满足 TIA 应用的2GHz 带宽要求。 OPA855将是最接近的选择、可能提供1GHz 左右的带宽。

    最棒的

    Hasan Babiker