This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6643:LMH6643

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/761008/lmh6643-lmh6643

器件型号:LMH6643
主题中讨论的其他器件: 冲击

大家好、新年快乐!

因此、在本主题中、我想大致使以下原理图中的 ESD 保护电路(TVS +铁氧体磁珠+肖特基二极管)相同。

-我的 AoP 的电源为 V+=12V 和 V-=GND

-输出电压= 10V

-与先前设计的 ESD 保护电路相同(TVS +铁氧体磁珠+肖特基二极管)

-重要提示:AoP 上的负载需要消耗高达20mA 的电流(LMH6643涵盖了该电流)  

我仍然不确定位于 AOP 输出和肖特基二极管之间的限流电阻器。 为了使输出引脚上的电阻值小于10mA、此电阻器的值将限制负载所需的电流。

我是否必须限制该电流、或者是否确定 AOP 能够抵抗 ESD 测试期间可能出现的电涌?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mariem、您好!

    我看不到原理图。 请再次发布。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的回答。

    因此、这是一个基本电路、我尚未选择组件、但下面是一个近似值:

    - TVS Vrwm=12V、VCLAMP=19.9V (且 VBR=13.3V)

    -肖特基:我想的是 BAT54

    我的计算方式可能不正确,但 不是 IO=(Vtvs-0.8)/Rlimit? (输出引脚中的电流为 IO)

    在 ESD 测试中、我想 Vtvs=19.9V。 在这种情况下、Rlimit 应该大约为2k

    这是一个近似原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mariem、您好!

    您可以使用 LMH6443、这是一种 HF 运算放大器。 这种 HF 运算放大器与输出端的任何负载电容不同。 直接放置在 LMH6643输出端的电阻器可隔离一些负载电容并稳定 OPAMP。 您在这里可以承受多大的阻力?

    您的信号带宽是多少? 您的电路是否能够真正接受100nF 的输出电容? 请不要忘记、SMJ12CA 也具有大结电容。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mariem、您好!

    您是否尝试保护放大器的输出免受 ESD 冲击? 如果输出节点上转储了正 ESD、高速放大器将快速将其灌入。 输出旨在消除误差并驱动高速瞬变。 通常、您必须保护放大器输入、因为这些输入不能耗散电荷、但高速放大器会自然地保护自己的输出。 您可以使用开关电容器运行仿真、以查看其实际需要的放电量。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我只需要一个能够将信号放大至10V 并提供20mA 电流的 AoP。

    我之所以 µs AOP、是因为它满足我需要的特性:压摆率>50V/μ s、GBW>40MHz、轨到轨。

    我的问题是、为了保护它、我需要在 AOP 输出上放置什么电阻值(因为内部 LED 灌入的电流不能大于10mA)、同时也不能阻止我绘制所需的20mA 电流。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的、我尝试在提供0-10V、20mA 输出的电路中保护它免受 ESD 冲击。
    因此、如果 AOP 可以保护它自己的输出、 这意味着我可以放置100R 或稍高的电阻值、以实现电容负载的某种隔离、即使它不能帮助将进入输出端的电流降低到数据表中所述的所需10mA (对于 ESD)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mariem、您好!

    我在类似的帖子中给出了一个答案、您可能对此感兴趣:

    e2e.ti.com/.../753821

    顺便说一下、未通电的 OPAMP 无法通过输出级保护自身、因为此时输出晶体管会关闭、并且无法灌入任何电流。 因此、将肖特基二极管钳位从 OPAMP 输出到电源轨无疑很有帮助。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的帮助。 我想我会按照您在该帖子中的建议放置一个75R 或100R 电阻器。

    最后一个问题。 我认为我的原理图中存在错误。 该电阻器(Rlimit)不应位于反馈环路内部、以避免压降、我在计算反馈电阻器值时是否应考虑到该压降?

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mariem、您好!

    如果要将限流电阻器置于 LMH6443的反馈环路中、则需要非常小心地补偿 OPAMP。 您需要借助本培训视频中讨论的著名的"双反馈"电路来恢复相补角:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-6

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    非常感谢您的参与。
    您的回答以及您提到的培训视频非常有帮助、并且解释得很好。

    再次感谢您的帮助!