This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:LM339或 TL074 (选择)

Guru**** 1780110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339, TL074, TIDM-HV-1PH-DCAC, OPA4350, TL052
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769197/lm339-lm339-or-tl074-selection

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: TL074OPA4350TL052

您好!

我有一个应用(光伏逆变器)、在该应用中、我必须感应交流/直流电压、电流并生成基准电压(1.65V 和2.5V)。 我对 LM339和 LM074四路放大器感到困惑。

此外、在  太阳能应用中使用时、我应该根据什么参数比较放大器。

此致、

Archit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Archit、

    LM339是一款比较器、但没有运算放大器。 没有 LM074、但只有 TL074。 这是一个 FET-OPAMP。

    您的电路是由单电源电压还是双极电源电压供电?

    您能否显示原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、它是 TL074。

    现在、我将遵循 TI 参考设计文档- TIDM-HV-1PH-DCAC 中的传感器原理图。

    直流电压检测。

     交流电压感应。

    从3.3V 开始为1.65V

    我对两种电源电压(单极或双极)都是开放的、因为我尚未选择 IC。

    TI 正在其电路中使用采用单极电源的 OPA4350。 尽管我还看到了通过 TL074实现的感应解决方案。

    如果我使用上述两个原理图进行交流和直流电压检测、我还想知道电源在实现传感器件方面的作用/影响。

    此致、

    Archit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archit、

    TL074是过去的运算放大器、几乎是运算放大器下的一个 DIN。 共模输入电压范围非常有限、这在运算放大器由双极+/-15V 电源电压供电时不是一个问题。 但现代客户需要能够在低单电源电压下运行的运算放大器。 OPA4350是一款现代 RRIO 运算放大器、可满足此需求。

    TL074的另一个缺点是它具有相当高的输入失调电压。 因此、我过去广泛使用 TL052/54进行测量。 顺便说一下、OPA4350还具有低输入失调电压、甚至低于 TL052。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Archit
    此主题中有一段时间没有发布任何新问题、因此我将关闭此帖子。 如果您有任何其他问题、请随时点击"回复"、该帖子将重新打开。
    卡盘