主题中讨论的其他器件: TL074、 OPA4350、 TL052
您好!
我有一个应用(光伏逆变器)、在该应用中、我必须感应交流/直流电压、电流并生成基准电压(1.65V 和2.5V)。 我对 LM339和 LM074四路放大器感到困惑。
此外、在 太阳能应用中使用时、我应该根据什么参数比较放大器。
此致、
Archit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个应用(光伏逆变器)、在该应用中、我必须感应交流/直流电压、电流并生成基准电压(1.65V 和2.5V)。 我对 LM339和 LM074四路放大器感到困惑。
此外、在 太阳能应用中使用时、我应该根据什么参数比较放大器。
此致、
Archit
尊敬的 Kai:
是的、它是 TL074。
现在、我将遵循 TI 参考设计文档- TIDM-HV-1PH-DCAC 中的传感器原理图。
直流电压检测。
交流电压感应。
从3.3V 开始为1.65V
我对两种电源电压(单极或双极)都是开放的、因为我尚未选择 IC。
TI 正在其电路中使用采用单极电源的 OPA4350。 尽管我还看到了通过 TL074实现的感应解决方案。
如果我使用上述两个原理图进行交流和直流电压检测、我还想知道电源在实现传感器件方面的作用/影响。
此致、
Archit。
您好 Archit、
TL074是过去的运算放大器、几乎是运算放大器下的一个 DIN。 共模输入电压范围非常有限、这在运算放大器由双极+/-15V 电源电压供电时不是一个问题。 但现代客户需要能够在低单电源电压下运行的运算放大器。 OPA4350是一款现代 RRIO 运算放大器、可满足此需求。
TL074的另一个缺点是它具有相当高的输入失调电压。 因此、我过去广泛使用 TL052/54进行测量。 顺便说一下、OPA4350还具有低输入失调电压、甚至低于 TL052。
Kai