This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4303:设置和结果

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4303EVM, THS4303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768946/ths4303-setup-and-results

器件型号:THS4303

我的设置:

将 THS4303EVM 与 Rigol DSA-815频谱分析仪和从1MHz 扫描到1.5GHz 的跟踪发生器(TG)配合使用。  THS4303EVM 输入连接到 TG、输出连接 到频谱分析仪输入。 电源为+/- 2.5V。 电源电流为40mA。

是否有(或有人可以产生)预期输出?

我希望输出振幅在1.5GHz 以上保持平坦。

我看到输入为25mV 时、电压为100至300mV。 这对我来说毫无意义。 我预计增益为2.5V/V 增益=.5 * 10 *.5、输入50欧姆"分频器" X 放大器增益10 X .5输出"分频器"= 2.5。

Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您是否确认跟踪发生器工作正常? 输出振幅是否正确? 频率响应是否平坦? 您是否使用50R 电缆? 输入和输出阻抗是否设置为50R?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好、

    下面是对 TINA 上从1MHz 扫描到1.5GHz 的预期小信号交流响应的仿真。

    e2e.ti.com/.../James.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我实际上在寻找 THS4303EVM 的测量方法。 人们会认为、在 发布供销售之前、有人会对评估板进行测量。

    我认为、在实验室中设置和测量是例行工作。

    因为这对我来说是第一次、所以我想知道应该期待什么。

    仿真很好、但硬件构建可能会出现许多问题、使其与仿真结果不匹配。

    我的设置可能是错误的、因此我再次在寻找一个基准测量。

    Jim Prince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    输出 EVM 板采用数据表中使用的测试配置进行设置。 有关测试结果、请参阅 THS4303数据表中的图。 请注意、这些响应会考虑阻抗匹配、并且不会在输入和输出中显示0.5增益。

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、这些不是测量值。

    我们不是在谈论设计、而是在谈论我支付了50美元的电路板。

    我是否可以期望有人按要求测量 EVM 板?

    Jim Prince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将讨论这个问题。 测量值在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    为了澄清这一点、数据表上的图是器件而非仿真的测量响应。 您能否分享从您的设置中获得的结果? 您提到过期望的平坦响应超过1.5GHz、您提到数据表中的1.8GHz 带宽吗? 响应实际上应该开始降低大约500-600MHz、1.8GHz 是-3dB 点。 我可以在 EVM 上运行测试、并将结果反馈给您、但如果您在寻找有关预期结果的参考、TINA 仿真和数据表数据都是可靠的指示器。

    最棒的
    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我运行了 TINA 仿真并查看了数据表。 由于我的测量结果不能反映仿真的预期结果、因此有些问题是不正确的。 我怀疑我的测试设置有问题。 但 EVM 可能无法按预期运行。 由于我对我的设备/设置没有信心、因此我无法解决 DUT 或测试设置的问题。 因此,我要求得到这种帮助。

    当我说数据表图形不是测量值时、我的意思是不显示前面和后面除以2结果的图形不是 EVM 电路的测量值。  

    我请求使用 EVM 测量值(和设置说明)来解决是 EVM 还是我的测量值。 虽然我是一个电源人员、不是一个射频人员、但我仍然需要将问题解决到地面。

    在这种情况下、我的测量设置必须正确、然后才能测试产品电路的原型、这会引入更多未知因素。

    目前、我没有一种好的方法来分享我的测量结果。 如果这是设置错误、我担心没有我要求的参考图、图表将无法提供新的见解。

    如果您愿意、我们可以讨论我正在私人开发的产品。 直接电子邮件和/或电话交谈都可以。

    感谢您提供测量结果。 我对电压增益感兴趣得多、不是那么大的功率增益、但我可以进行转换。

    Jim Prince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    所有这些测量都是使用这些50R 分压器电阻进行的、因为除了使用50R 端接电阻器来匹配电缆特性阻抗的技术、没有其他方法可以处理电缆的稳定性。 在第二步中、针对6dB 损耗校正了频率响应。

    在 GHz 范围内进行测量非常苛刻。 你需要优秀的(和昂贵的!) 50R 电缆!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、您好、

    Kai 是正确的、您还可以在数据表的第14页上找到"图43是用于演示典型性能曲线的同相增益配置。 大多数曲线的特征是使用具有50 Ω 源阻抗的信号源和提供50 Ω 负载阻抗的测量设备。 在图43中、VIN 端子处的49.9 Ω 分流电阻与测试发生器的源阻抗相匹配。 VO 端子上的50 Ω 串联电阻以及测试的50 Ω 负载阻抗。'

    我们的特征参数曲线是使用 EVM 完成的。 输入和输出的6dB 损耗在这些曲线上进行了校正、以显示器件的性能。 将数据表中的交流响应降低6dB 将为您提供所需的曲线。 如果您想详细了解您的测量设置、但无法访问此论坛、您可以通过 h-babiker@ti.com 向我发送电子邮件、以便我们了解问题所在。

    最棒的
    Hasan Babiker