This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:有关直流仿真的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/770169/opa197-question-about-dc-simulation

器件型号:OPA197

你(们)好

我想确认 OPA197仿真模型能够提供正确的行为。

我附加了文件。

e2e.ti.com/.../6278.e2e.xlsx

我尝试仿真来查看 Vos 和 Ib 的影响。

问题

1。

因此、图1和图2显示了相同的输出电平。

236.49mV 输出产生了什么影响?

2.

我在图3中获得了较小的输出电平。 在图3中、我将电源更改为+/- 10V。

与图1或图2相比、215uV 正常输出吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Na na、

    当由单电源电压供电时、OPA197的输出无法完全降至0V。 到电源轨的输出电压摆幅受到限制。 请参阅数据表的第6.7节。 这就是图1和图2中显示236.49mV 输出电压的原因、以及这些图中的输出电压没有不同的原因。

    另一方面、在图3中、在双极电源电压下、OPA197再次处于其线性范围内、显示了输入失调电压乘以设置增益的情况。

    所以、一切都按预期工作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Na na、
    Kai 正确。 电子表格图1和2中的测试电路对 OPA197的输出摆幅限制进行建模、而不是对其失调电压进行建模。 图3中的输出电压是正确的、对应的 Vos 为21.5µV Ω、增益为10x。