Other Parts Discussed in Thread: OPA197
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA197 你(们)好
我想确认 OPA197仿真模型能够提供正确的行为。
我附加了文件。
我尝试仿真来查看 Vos 和 Ib 的影响。
问题
1。
因此、图1和图2显示了相同的输出电平。
236.49mV 输出产生了什么影响?
2.
我在图3中获得了较小的输出电平。 在图3中、我将电源更改为+/- 10V。
与图1或图2相比、215uV 正常输出吗?
贝斯特雷加兹