请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV7032 大家好、
我们的客户目前 正在评估 TLV7032DSGR。
请快速查看以下客户问题并帮助提供反馈吗?
我对 TLV7032DSGR 有一些疑问、它可能是我们的一款产品的理想选择:
- 为简单起见、我们希望将此比较器与 Vcc 的基准电压和围绕 Vcc 移动的信号配合使用、因此也可能高于 Vcc。
- 根据数据表、建议的输入电压范围高达 Vcc+0.1V、但绝对最大额定值高达7V。 因此、我假设输入不是二极管钳位到 Vcc。 您能确认吗?
- µA、通过输入的电流也受到外部电阻器的限制、最大值为几 μ A。
- 我还在输入电压高达 Vcc+2V (在限流电阻器之前)且基准电压为 Vcc 的情况下测试了该电路。 电路工作正常。 如果我们以这种方式使用比较器、您是否会发现任何潜在风险?
谢谢!
此致、
Brian