This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7032:电压基准

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167413/tlv7032-voltage-reference

器件型号:TLV7032

大家好、

我们的客户目前 正在评估  TLV7032DSGR。
请快速查看以下客户问题并帮助提供反馈吗?

我对 TLV7032DSGR 有一些疑问、它可能是我们的一款产品的理想选择:

  • 为简单起见、我们希望将此比较器与 Vcc 的基准电压和围绕 Vcc 移动的信号配合使用、因此也可能高于 Vcc。
  • 根据数据表、建议的输入电压范围高达 Vcc+0.1V、但绝对最大额定值高达7V。 因此、我假设输入不是二极管钳位到 Vcc。 您能确认吗?
  • µA、通过输入的电流也受到外部电阻器的限制、最大值为几 μ A。
  • 我还在输入电压高达 Vcc+2V (在限流电阻器之前)且基准电压为 Vcc 的情况下测试了该电路。 电路工作正常。 如果我们以这种方式使用比较器、您是否会发现任何潜在风险?


谢谢!
此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、正确、对于 TLV7032、输入仅通过二极管钳位到 VEE、而不是 VCC。 这意味着输入可上升至7V、而不会对器件造成损坏。 但是、由于您的工作条件超出了输入电压范围(VEE - 0.V 至 VCC + 0.1V)的建议工作条件、因此我们无法保证数据表的行为和规格。 在超出范围的情况下运行时、您可能会看到一些规格下降问题。 尽管如此、由于您是电流限制、并且您对结果和行为感到满意、我 不希望看到任何其他问题或损坏。  

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    为什么不使用简单的分压器并将输入电压移至 TLV7032的指定共模输入电压范围? 请参见 daasteet 的第6.3节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的帮助。  

    Brian、  

    我将关闭此帖子以离线联系您。