各位专家:
你好、
客户询问如下。
鉴于该封装在硅半导体封装方面不是传统封装、TI 是否可以验证该值是否为 θ JC 顶部与 θ JC 底部? 根据您发送给我的文档和组件数据表、我不清楚哪个表面是预期的散热器。 
请提供建议。
此致、
乔塞尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
你好、
客户询问如下。
鉴于该封装在硅半导体封装方面不是传统封装、TI 是否可以验证该值是否为 θ JC 顶部与 θ JC 底部? 根据您发送给我的文档和组件数据表、我不清楚哪个表面是预期的散热器。 
请提供建议。
此致、
乔塞尔
2 RθJC 结至外壳
结至外壳热阻指标最初设计用于在连接散热器时估算封装的热性能。 EIA/JESD51-1 RθJC,“当同一表面被适当地散热时,半导体器件的工作部分到最靠近芯片安装区域的封装(外壳)外部表面的热阻,以便最大限度地减少该表面的温度变化。”
[…]2.4 μ s (RθJC)和 RθJC μ s (bot)
某些封装具有散热块或外露焊盘等机制、可从封装的顶部、底部或两个表面去除热量。 RθJC 仅使用单个表面进行散热、则根据 EIA/JESD51-1规范、该表面将用于 μ m。 有时、设计人员还希望在封装顶部包含散热器、即使将暴露的焊盘焊接到 PCB 上也是如此。 在这种情况下、应定义 RθJC (top)和 RθJC (bot)、以避免对所引用的表面造成混淆。
对于 TO-39 (NDT)封装、散热器应安装在顶部或 CAN 周围;引线会干扰底部散热器。
对于3 (K)型封装、底板应拧紧至散热器。