This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:DRV110EVM:帮助控制电磁阀

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782007/drv110evm-drv110evm-help-controlling-solenoid

器件型号:DRV110EVM
主题中讨论的其他器件: DRV110

我使用 DRV110EVM 评估板为12V (29 Ω)电磁阀通电。
我正在尝试使用板载振荡器和峰值/保持来循环我的电磁阀、但我无法使其持续驱动。
如果我调节电位计、我可以触发单次拾取和释放、但不会连续 循环。

设置:

- JP1、JP2、JP6 闭合(具有短接分流器)、

- JP3、JP4、JP5、JP8、JP7、 JP9 开路

-电位器 R4峰值、R5保持和 R6 (OSC) 在不循环电磁阀的情况下发生变化

- 12 VDC 电源连接到 P1-1和 P1-3

-连接到 P1-2和 P1-4的12V (29 Ω)电磁线圈

我只会得到瞬时 电磁阀驱动、而不是连续循环。

感谢您的帮助、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年3月15日之前回复。

    谢谢、
     Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    您需要切换使能引脚、上升沿将启动周期:
    启用打开
    -IPEAK 打开、持续时间为100mS、由 CKEE:C3=1uF 设置
    剩余导通时间的 Ihold
    连接到 TP3或 JP9的有源侧1Hz 0-3V 脉冲发生器

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用上述 DRV110EVM 设置、并在使能引脚中连接 TTL 信号发生器(1Hz)。   我尝试驱动 一组并联的六个12VDC 电磁阀(每个29欧姆) (DRV110为4.8欧姆)。   我只能用14Vdc 电源勉强驱动一个阀门。  我尝试使用固态继电器(SSR)、但其开启和关闭速度太慢、无法有效传递 PWM 脉冲。

    我必须采取什么措施来驱动 至少两个或三个电磁阀?  我已经附加了我的设置的图像。

    是否可以使用更快的 SSR 来驱动六个气门组?

    感谢您的帮助、

    Ken

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    首先、我们需要了解阀的要求:IPEAK、Ihold 和 Tkeep。
    最大 IPEAK 小于 VS/29欧姆、对于 Vs=12V、小于0.4A
    我建议的第一个实验是找出所需的 Ipeak:
    1) 1)设置 Vs=14V
    2) 2)设置 Rpeak=150k Ω 以获得 IPEAK=0.4A
    3) 3)设置 Enable freq > 5Hz 以获得使能时间<100mS、没有 Ihold、只有 IPEAK 处于开启状态。
    如果不起作用、则将 Vs 和 IPEAK 增加至0.85A、而不更改 Tkeep。 此外、您还可以使用0.4A <Ipeak<0.85A 来增加 Tkeep(增加 Ckeep)
    找到阀 IPEAK 和 Tkeep 后、下一步是找到所需的 Ihold。
    1) 1) Enable_Ton > Tkeep
    2) 2)使用 Rhold 调节 Ihold、当 EVM Rsense = 1 Ω 时、最大 Ihold 为0.15A。
    如果需要更大的 Ihold 电流、则必须降低 Rsense、我建议的值是 Rsense = 0.5欧姆

    一个阀工作后、需要调整 Rsense 以驱动更多阀
    Rsense =以前的 Rsense /#阀门

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    你有更新吗? 一个电磁阀在 IPEAK=0.4A (Rsense =1 Ω、Rpeak=150k Ω)时工作?
    如果需要增加 Vs >14V、则需要串联电阻、因为 DRV110输入齐纳二极管导通。 使用 EVM R3作为输入限流电阻器。
    对于您的应用、不需要 SSR、EVM FET 具有所需的电流功能。

    此致、
    Costin
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Costin、

    很抱歉耽误你的回复、这里很忙。  我检查了连接到 DRV110EVM 的单个阀。

    I 已调整 Rpeak = 150k Ω 且 Vs=14Vdc。

    使用 Fluke 179  、我测量单个阀的 IPEAK = 0.38A、IHOLD = 0.057A。

    问题:

    -现在 我应该减少 Rsense 吗?  我需要订购一个1欧姆电阻器(与现有的感应电阻器并联)。  我可以安装电位计吗?

    -最终的 PCBA 设置是否允许我使用一个或六个阀而不调整 Rsense 或 pts?

    感谢您的帮助、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    对于 Rsense = 1 Ω、 最大 IPEAK 和 Ihold 不足以驱动多个螺线管:

    Rsense 范围:

    <Rsense<150mV/Rsense

    <Rsense<900mV/Ipeak

    POT 还可以、我能想到的唯一问题是价格

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我将关闭此主题、当您获得新的基准结果时、请打开一个新主题。

    谢谢、
    Costin