Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM, DRV110
主题中讨论的其他器件: DRV110
我使用 DRV110EVM 评估板为12V (29 Ω)电磁阀通电。
我正在尝试使用板载振荡器和峰值/保持来循环我的电磁阀、但我无法使其持续驱动。
如果我调节电位计、我可以触发单次拾取和释放、但不会连续 循环。
设置:
- JP1、JP2、JP6 闭合(具有短接分流器)、
- JP3、JP4、JP5、JP8、JP7、 JP9 开路
-电位器 R4峰值、R5保持和 R6 (OSC) 在不循环电磁阀的情况下发生变化
- 12 VDC 电源连接到 P1-1和 P1-3
-连接到 P1-2和 P1-4的12V (29 Ω)电磁线圈
我只会得到瞬时 电磁阀驱动、而不是连续循环。
感谢您的帮助、
Ken