主题中讨论的其他器件: THS4552、 THS4551
我尝试保护 THS4522的输入引脚。 我有相当低的电平差分信号进入、但希望保护的电平接近 THS4522的最大额定值。 我以前没有使用过 TVS 二极管、因此我很难选择现成的(DigiKey) TVS 二极管。 我还知道、我可能需要一个或两个电阻器、如齐纳电路中的电阻器、以使该保护正常工作。 是否有人能够为该组件推荐双向 TVS 二极管?
如果有另一个输入保护方案、我也有兴趣了解这一点。 提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试保护 THS4522的输入引脚。 我有相当低的电平差分信号进入、但希望保护的电平接近 THS4522的最大额定值。 我以前没有使用过 TVS 二极管、因此我很难选择现成的(DigiKey) TVS 二极管。 我还知道、我可能需要一个或两个电阻器、如齐纳电路中的电阻器、以使该保护正常工作。 是否有人能够为该组件推荐双向 TVS 二极管?
如果有另一个输入保护方案、我也有兴趣了解这一点。 提前感谢。
好的、谢谢-要点、
1. THS4552是升级程度较高的版本,如果可以的话,您可能应该使用它。 噪声和直流项要好得多。
2.使用这些输入电阻器可以通过保护二极管限制故障电流。
附加的字文件显示了一些建议-您不必使用 BAV99、但许多建议都可以使用。
4. Tina 无法模拟过驱进入和退出的宏模型-至少我无法获得瞬态或直流扫描来避免崩溃。
e2e.ti.com/.../Protecting-THS4522-or-THS4552-from-overdrives.docx
然后是一个仿真文件、一次只能附加一个、但这可能会让您继续-更新后的2016 THS4522模型的效果会更好、但效果并不完全。 使用了单通道 THS4551模型、但您可以根据需要插入 THS4522。
e2e.ti.com/.../Simple-gain-of-1-THS4551-with-protectionTSC.TSC
好的、我会承认、我仍然对那里的所有信息和保护方案感到不知所措。
这是我的问题: THS4522的输入每个输入不应超过4Vpp。 因此、每个输入上的电压均为+/-2Vpeak。 实际上、我们有一个8Vpp 差分信号。 之后是失真和削波发挥作用的时候(我们在实验中通过测试看到了这一点)。
由于我同事的 PCB 空间有限、我希望我们只需在输入端放置双向 TVS、因为环路中已经有一些电阻器有助于限制电流。 该应用不超过500kHz、因此我们希望低电容 TVS 能够发挥作用、不会影响电路的性能。
我对另一件事感到困惑、那就是我应该寻找的评级。 理想情况下、我正在寻找 VBR = 4V 的双向 TVS 二极管、我的想法是否正确? 还是8V? 我假设电压为4V、因为我看到的理论图表明、双向 TVS 在正负电压下都存在 VBR。
我真的很感谢到目前为止提出的所有建议...我很谦卑地要求您继续与我分享您的建议!