Other Parts Discussed in Thread: OPA830, OPA837, LMH6609, OPA838
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA830 主题中讨论的其他器件: OPA837、 LMH6609、 OPA838
我现在需要用新的运算放大器替换过时的运算放大器。 我打算使用 OPA830、因为它看起来是最好的运算放大器作为替代产品、但是在电路板测试期间、该运算放大器可能会看到+5V 的差分电压、该电压大于数据表中规定的最大值。 如果输入端的电流受到限制、运算放大器是否会受到保护、免受损坏? 如果是、<30mA 的保护是否足够?