This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309低输出限制

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/788060/pga309-pga309-low-output-limit

器件型号:PGA309

PGA309应该能够输出多接近负电源轨?  我只能在0.3伏的接地电压范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    根据数据表规格、PGA309可在10kOhm 负载电阻器下摆动至高于 GND 0.1V 和低于 VSA 电源0.1V。  

    然而、PGA309器件还有一个输出过量程/欠量程功能、此功能可被启用以在故障条件下限制器件的输出摆幅。  

     PGA309用户指南的图2-18 显示了这个函数的方框图。   

    低于刻度阈值选择由(寄存器5位[2:0])控制。  PGA309用户指南的表2-19 提供了当 VREF=5V 时的阈值选择。  

     PGA309用户指南的第1.10节和第2.9节 提供了详细的解释。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Luis Chioye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这家酒店很棒! 感谢您的帮助!