This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:稳定时间、输入范围的数据表规格

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/784941/ina128-datasheet-spec-for-settling-time-input-range

器件型号:INA128

您好!

是否有人知道如何测量或规范 INA128/129的稳定时间? 在填写数据表时、输出在9us 设置时间摆动到的时间是多少? 我只是问、因为我计划将输出从正电源轨摆动到~3V、所以我希望了解像这样的转换的稳定时间。

此外、还有一个有关输入电压范围的问题。 输入共模电压范围的规格(我理解它是反相和同相输入的平均值)比正电源轨低1.4V、 但数据表还指出、输入受到+/-40V 的保护。那么、我的问题是、如果输入(V+- V-)为40V、超过输入共模电压规格、会发生什么情况? 这将如何影响放大器的行为?

此致、

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    INA128的稳定时间是在10V 输出阶跃电压和给定增益对应的适当缩放输入信号下测得的-请参阅下文。

    典型的 INA128输入共模电压范围为负电源轨以上1.7V 至正电源轨以下1.4V、但最小额定输入范围与每个电源轨仅相差2V。  此外、由于差分输入电压导致输出电压增大、线性输入范围受前端放大器 A1和 A2的输出电压摆幅的限制。 因此、线性共模输入范围是整个放大器输出电压的函数、该函数取决于所使用的增益、电源和基准电压(请参阅图5和图6中的性能曲线)。  因此、为了确保仪表放大器的线性运行、您应该在以下链接下下载仪表放大器的免费 VCM 与 Vout 计算器:

     

    输入受到高达+/-40V 的保护、但在这种情况下、输入电压超出指定的输入共模电压范围、因此 INA128不会线性运行; 因此、您可能不会期望存在有效输出、因为在这种情况下、Vout 最有可能在其中一个电源轨上崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    这真的很有帮助、谢谢! 我不熟悉仪表放大器、因此我想根据我所了解的内容向您传达我的解释。

    对于给定的 VCM、我有一定范围的 Vout、根据我的输入(或 VDM、我想)、我的输出以线性方式进行缩放。 在更高的 VCM 幅度下、我的放大器在之前基本上会"饱和"? 我的输出电压范围会减小。

    在我的应用中、我计划将1800V 的差分电压除以大约100、因此这会导致 INA128的输入电压为18V、因此 VCM = 9V。然后、计算器告诉我最大输出电压为12.05 (+/- 15V 电源、 G = 100)、这意味着我的放大器现在会提前一点达到饱和。 我实际上并不关心这个测量、因此我在这里没有线性关系这一事实对我来说并不重要。

    请告诉我这一切听起来是否正确!

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    描述方式完全没有意义。  您如何应用18V 的差动输入、增益为100 (Vout=100*18V=1、800V)、并期望输出处于+/-15V 电源范围内?  在增益为100的情况下、您可能施加的最大差分输入为+/-120mV -请参阅下面的内容。

    此外、您是否实际应用了0V 和18V 的输入信号?  如果是这样、同样也不允许这样做。  在15V 电源下、任何输入都不能高于13V; Vin<(V+)-2V。

    如果您需要其他帮助、请展示您的原理图、以便我们了解您正尝试做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    我目前无法提供原理图、但我会在可以的时候编辑我的帖子。

    基本而言、我将测量开关上的电压。 当打开时、我预计开关两端的电压大约为3-3.5V。当关闭时、开关两端的电压将为1800V。

    在我的情况下、对我来说最重要的测量是导通状态电压、即3V。因此、 我希望对开关两端的电压进行分压、使其符合放大器的输入规格、并在内部将其增益与分压值相同、以便在我最终通过 ADC 进行此测量时不会丢失任何分辨率。

    我的问题主要是将我的输入安装在 INA128的输入范围内。 由于我不关心1800V 的测量值、因此我计划将其分压到安全水平、并在增益恢复后使放大器饱和。 我的~3V 电压将被100 (30mV)分频、内部增益为100、因此它在输出端看起来大约为3V。 至少这是计划。

    此外、它在数据表中的何处指定 Vin 必须小于(V+)- 2V? 我只能找到+/- 40V 规格。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA128绝对最大额定输入电压为+/-40V、但线性输入电压范围在共模输入电压中指定-请参阅下文。