This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:并联2个运算放大器以降低噪声文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787946/opa627-paralleling-2-op-amps-to-reduce-noise-file

器件型号:OPA627
主题中讨论的其他器件:OPA37

大家好、团队、

客户无法访问 此 e2e 文章 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/231868上附加的"并联2个运算放大器以降低噪声"文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    降噪的工作方式如下:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rhandhir、

    遗憾的是、最初的2012 e2e 帖子未具体说明该文件的位置。 与  今天相比、e2e PDF 访问的工作方式可能有所不同、这可能是无法 再访问 e2e PDF 的原因。 尝试使用链接时、我会收到相同的"访问被拒绝"消息。 通过搜索 Google 和 TI 网站、无法找到有关如何查找该特定参考的任何线索。

    OPA37数据表中的 Kai 参考示例提供 了使用并联放大器降低噪声的良好示例。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa37.pdf

    请注意、当我更改主题时、我确实获得了几次关于主题的点击。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Thomas 和他的团队。