This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:如果二极管引脚悬空、则 Vref 电压不正确

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5056A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782081/lm5056a-vref-voltage-is-incorrect-if-diode-pin-is-floating

器件型号:LM5056A

您好!

我的客户报告、如果二极管引脚悬空、他们发现 VREF 电压不正确(约为4V)。 当二极管引脚接地后、VREF 电压可恢复正确的值。 为什么? 二极管引脚是否浮动?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您深入了解该论坛。 这是我们从 National Semiconductor 继承的旧器件之一、因此要获取有关此设计的详细信息可能需要一些时间。 我认为、我不会获得这些详细信息、而是会发生以下情况。 在数据表中、电路图通常有一个 MMBT3904 bjt、其中基极和集电极短接至二极管引脚。 从这些图中、我推断器件处于饱和边缘或饱和状态。 假设器件处于饱和状态、并使用 MMBT3904数据表中的图2、具有某种外推的 VCE (SAT)电压似乎对于250uA 脉冲略高于0.1伏、而对于恒定9.4uA、可能更高。 在这些条件下、bjt 可提供低至400欧姆的阻抗。 但是、如果二极管引脚上没有 bjt、则提供的等效开路电阻可能会强制250uA 和9.4uA 通过一些高寄生阻抗。 然后、这会使二极管引脚电压升高、并可能迫使上游内部电路进入该器件不适合的工作模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    对于我在上面发布的内容、您还有其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    为什么要将二极管引脚保持断开状态? 我绝对不会这样做。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您对我的问题的答复。 不过,这只是你的“推导”,不能回答我的问题。 是的、二极管引脚悬空 可能导致内部电流源电路 在非线性范围内运行。 虽然我认为它不应影响基准电路的运行。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为系统不需要远程温度感应功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    使用二极管进行温度测量是 LM5056A 运行的关键因素。 因此、如果数据表明确允许、我只会将二极管引脚保持未连接状态。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我在设计中与一个人交谈、他强烈建议将二极管引脚连接到 GND。  此外、数据表在"远程温度感应"一段中显示了以下摘录。

    除此之外、我还进行了测量、以验证悬空引脚会影响 VREF。  在左侧、连接到二极管引脚的 MMBT3904在 VREF 上产生2.97。  在中间、二极管引脚对地短路产生2.97V 电压。  在右侧、浮动二极管引脚可在 VREF 上产生4.168V 电压。

    根据我被告知、读取和观察到的情况、悬空该引脚将影响 VREF 的运行。  如果我的回答不足以满足您的要求、您需要升级您的案例以获取此信息。  正如我在上面提到的、很难获得有关这种特定现象发生原因的确切设计细节。  此外、如果我确实获得这些详细信息、可能会包含我的团队不希望在此论坛上公开共享的专有信息。