This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:TLV9002和 TLV9062的输入电压噪声

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, TLV9062, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787753/tlv9002-input-voltage-noise-of-tlv9002-and-tlv9062

器件型号:TLV9002
主题中讨论的其他器件: TLV9062TINA-TI

大家好

如果我们问 TLV9002和 TLV9062、您会介意吗?

TLV9002与 TLV9062相比较、尽管输入噪声密度较大、但仍低于输入电压噪声。
我们假设输入电压噪声是输入电压噪声。
那么、 为什么 TLV9062的输入电压噪声 低于 TLV9002的输入电压噪声?

-TLV9002
输入电压噪声@VS=5V、f=0.1Hz 至10Hz:4.7uVpp
输入噪声密度@f=10kHz、Vs=5V:27nV/√Hz

-TLV9062
输入电压噪声@VS=5V、f=0.1Hz 至10Hz:4.77uVpp
输入噪声密度@f=10kHz、Vs=5V:10nV/√Hz

此致

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    当您使用 TINA-TI 运行噪声仿真时、您会发现 TLV9002在0.1Hz 至10Hz 的频率范围内存在5.1µVpp μ V 噪声。 4.7µVpp、我猜"Δ Σ"是一个拼写错误。

    另一方面、请记住、噪声规格都是典型值、OPAMP 的噪声性能可以显示出巨大的制造公差...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    TLV9062和 TLV9002在噪声方面类似。 大多数数字和典型图表显示 TLV9062更好。 TLV9062的平均性能稍好一些。

    0.1Hz 至10Hz 噪声作为峰值电压是表达噪声的标准方法。 不过,我认为这是一个可怕的标准。 RMS 噪声电压将是一个更好的选择;然而、在创建数据表标准时、没有人问我。

    如果反复执行此测试、则 Vrms 将每次都相似。 不断变化的 VPP 会使样本发生变化、从而提供更多样本。 无限时间测量的 Vrms 值将接近于任何10秒测量的值。 无限时间测量的输出端的 Vpp 将等于电源电压。

    因此、不应过于重视 Vpp 值。