请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA1632 主题中讨论的其他器件: THS4531A
我在将单端信号转换为差分信号时看到的所有示例在大多数情况下都具有1个低通滤波器级。 添加第二个低通滤波器级是否可以? 该电路将是一个二阶低通滤波器、可将单端信号转换为差分信号。 我在 TINA 中对电路进行了建模、同相输出在大约50kHz 时似乎谐振、但反相输出看起来不错。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为我在 TINA 中没有正确连接 FDA -现在情况更有意义。
我附加了输出的屏幕截图、并想知道同相输出的最大衰减为何为-60dB?