This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:使用 OPA1632的2阶 LPF、单端到差分

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/787122/opa1632-2nd-order-lpf-using-opa1632-single-ended-to-differential

器件型号:OPA1632
主题中讨论的其他器件: THS4531A

我在将单端信号转换为差分信号时看到的所有示例在大多数情况下都具有1个低通滤波器级。 添加第二个低通滤波器级是否可以? 该电路将是一个二阶低通滤波器、可将单端信号转换为差分信号。 我在 TINA 中对电路进行了建模、同相输出在大约50kHz 时似乎谐振、但反相输出看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否向我提供您构建此电路的 TINA 文件? 在您的设计中使用第二个低通滤波器没有问题。 上传 TINA 文件、我可以测试您的解决方案。 是否有理由要使用第二个低通滤波器?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我在 TINA 中没有正确连接 FDA -现在情况更有意义。

    我附加了输出的屏幕截图、并想知道同相输出的最大衰减为何为-60dB?

    e2e.ti.com/.../OPA1632_5F00_2nd_5F00_order_5F00_LFP.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您的设计本质上是一个2kHz 增益为1巴特沃斯的设计、一旦反馈电容器短路、它就会后跟一个722kHz RC 极点。 该设计具有相当高的噪声、我将积分噪声运行至10kHz、23uVrms。

    您的最小输入电阻目标是什么、如果您愿意、我可以很快地生成一个较低噪声的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、只是尝试一下这个-看起来、为了使电容器保持在较低的水平、R 的值实际上相当大、不能大大改善噪声。

    R 主导输出噪声-实际上并未使用 OPA1632的大输入噪声。 如果您的应用可以使用单个5V 解决方案、那么 THS4531A 可能在低得多的功耗下就足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我必须使用±5V。 最大输入信号为±3V、最小输入信号为±45uV。 我尝试滤除的主要频率为3KHz、5kHz、12kHz 和64MHz;因此,我希望保持低电容值和封装以避免自谐振频率低于64MHz 的电容器。 我有功率预算、因此电阻器可以很低–正如数据表所建议的那样低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、看起来您使用的是2.5V CM 控制吗? 现在、您知道 FDA 的一个神奇之处在于、如果您的预期输出摆幅不低于接地值、它将采用双极输入并对单电源范围内的所有引脚进行电平转换。

    查看这一点的简单方法是、如果输出不低于接地值、请查看下分压器接地路径上的 CM 电压摆幅-它始终保持高于接地值、 就像信号侧输入一样、单个5V 上的负电源轨输入 FDA 也可以工作。

    我将 MFB 工具限制为最大33nF、作为低成本 C0G 电容器的电流限制。 如果您在2kHz 设计中执行该操作、您的 R 将会很大。

    无论如何、我尝试在最近的这篇文章中介绍 FDA I/O 范围问题、然后在后来的一篇名为 Insight #4的文章中介绍直流精度。

    www.planetanalogue.com/author.asp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将介绍 THS4531A。 谢谢你。