This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3095:对 THS3095D 的 PD 引脚感到困惑

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01486, TDC1000, TINA-TI, THS3095, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/780757/ths3095-confused-about-pd-pin-of-ths3095d

器件型号:THS3095
主题中讨论的其他器件:TIDA-01486TDC1000TINA-TITHS3491

你(们)好

我刚刚打印了一个参考使用 THS3095D 的 TIDA-01486的电路板。 这是我的 schematic.e2e.ti.com/.../HV_5F00_Excitation.pdf

U1上会发生问题。 所有运算放大器均由±15V 电源供电。 TX1是来自 TDC1000的脉冲信号突发、电压为3.7V、频率为1MHz。 PD1是所有运算放大器的断电控制信号、通常在 REF 引脚接地时悬空。

当我尝试使用 x10探针观察 OUT1信号时、芯片似乎工作不正常。 从司法角度而言、芯片将消耗大电源电流、并在 OUT1处观察到振荡。 当 PD1连接到 VCC 时也会发生同样的情况、但当 PD1连接到 GND 时它可以正常工作。

这与数据表相冲突、数据表中的低电平表示禁用、高电平表示启用。

我是否误解了数据表或错误地使用了芯片?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我查看了您的原理图、没有发现反馈和输入电阻器尺寸有任何问题。 您说过的一件重要事情是 PD 引脚保持悬空、这是不可能的。 您需要始终将其置于 GND 或 VCC、否则会导致器件产生大电流。 PD 引脚不会将器件置于高阻态模式、因此请勿尝试使用该器件进行多路复用。 此外、数据表正确、该器件具有该特性、因此当 PD 引脚处于 VCC 时、该引脚处于活动状态、当处于 GND 时、该引脚应为非活动状态。

    我认为电路发生的情况是错误的、因此当 PD 连接到 VCC 并处于活动状态时、您会看到振荡。 但是、当您将其连接到 GND 并使器件断电时、一切都会关闭、从而使振荡消失。
    回顾一下您使用的是电流反馈放大器、那么您尝试使用该电流反馈放大器驱动的 OUT1连接了什么?

    以下是一些有关 CFB 的材料、供您查看。
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-current-feedback-amplifiers-overview-and-compensation-techniques
    www.ti.com/.../snoa364c.pdf

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chengwei、

    我想 Karan 在头上撞到了指甲。 我同意他的分析。 TINA-TI 参考设计还显示数据表正确、具有启用和禁用的多项功能。

    当查看您的原理图时、我感到惊讶的是连接到 THS3095的+输入端的高源阻抗。 THS3095在+input 到 GND 之间期望大约几十欧姆、但在 kOhm 甚至10kOhm 范围内不考虑源阻抗。 请参阅数据表中的许多图。 电流反馈运算放大器不喜欢这种高源阻抗、因此可能会变得不稳定。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karan、

    抱歉、我上传了一个不完整的原理图、下面是完整的原理图。 您可以访问 again.e2e.ti.com/.../HV_5F00_Excitation_5F00_revised.pdf

    OUT1信号用于驱动压电式传感器。 但暂时只有红色矩形中的部分进行焊接以进行调试。 图1和图2分别是 PD1接地和 VCC 时 TX1 (CH1、深蓝色)和 OUT1 (CH2、浅蓝色)的波形。

    现在、我怀疑 OUT1引脚上的探针导致的振荡、稍后我将进行检查。 但我仍然感到困惑、为什么即使 PD 较低、芯片也具有正确的输出。

    此致。

    成伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议。 我对电流反馈放大器非常陌生、哈哈。 您可以在我对 Karan 的回复中查看完整的原理图。 下图是我现在正在调试的部分。

    实际上、我不确定 THS3095的 TINA 模型是否与数据表一致。 该模型的第8个引脚上有一个标签为"PD"、上面没有一个条、这意味着反转。 在仿真中使用此模型时、必须将 PD 引脚接地(与 REF 引脚相同)、以使模型正常工作。 图1和2显示了我的仿真原理图和相应的结果。

    此致。

    成伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chengwei、  

    我花了很多时间尝试解决这个问题、以便新的 THS3491能够应用到旧的 THS3095设计中、  

    令人困惑的是、THS3095上包含了 Vref 引脚以支持单电源设计、但是、对于双电源、最简单的做法是将 Vref 引脚接地并将 PD 连接到正电源以使其保持开启。 从 THS3095的讨论中可以看到、它试图描述一些复杂的组合、但是 Vref 上的有效范围是+Vcc-4V 的负电源。 然后、如果 PD < Vref+.8V、将关闭、如果 PD > Vref +2V、则将启用。 对型号不确定。 数据表显示、如果您悬空 Vref 引脚、它将悬空至正电源并关闭器件。  

    Kai 是正确的、Vbias 分压器上的那些极高的 R 值将导致大量噪声和 IB+偏移误差。 可能将其除以至少50倍。

    您说压电式驱动器、就是在您进行测试时放置的负载。 使用串联 R 进行隔离如果不是、则使用串联 R 进行隔离、例如某些 Rload、可能需要200欧姆接地进行测试、并且仅通过100欧姆隔离 R 进行探头  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chengwei、

    以下是 TINA-TI 参考设计的结果:

    e2e.ti.com/.../chengwei.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    我运行了您的仿真文件、得到了相同的结果。

    通过比较两个文件、我发现 TI 在 THS3095页面上提供了旧版本(写入地址为20090909) TINA 模型、同时在参考设计中使用了新版本(写入地址为20120221)模型。 您可以在新模型中找到此类声明:

    这里是 TSC 文件,我在其中复制了电路,并用从下载的模型替换 THS3095 

    e2e.ti.com/.../ref-design_5F00_Chengwei-edited.tsc

    我认为 TI 需要在 TH3020的页面上更新它:-)

    但是,印刷电路板上的问题仍然没有解决。 我还不知道为什么 REF 引脚和 PD 引脚都接地时芯片可以正常输出。

    此致。

    成伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chengwei、

    我会使用全新的 THS3095来尝试该电路。 它可能已损坏。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chengwei、

    你有更新吗?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    还不是、它仍然困扰着我。

    (上周我出差,很抱歉迟到了

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我在另一个主题中找到了答案、
    e2e.ti.com/.../283952
    感谢您的建议。
    此致。
    -成伟