This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:1/f 噪声

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA126, OPA627, THS4531A, NE5534A, NE5534, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782976/ina126-1-f-noise

器件型号:INA126
主题中讨论的其他器件: OPA627THS4531ANE5534ANE5534LM317

你好


我的客户选择了 INA126作为他们的产品(流量计)、但他们发现 他们生产线上的1个2500个产品存在噪声问题。


其中:Vs=+/- 15V,G=100

噪声(1/f 噪声) 找到20uVpp RTI。(附有波形)。

当它们将其替换为新的(好的) INA126时,这种现象已经得到了解决。


问题1.  

您认为这种现象是正常现象吗? (在数据表中、

噪声电压 RTI 为0.2uVpp (典型值)、但(最大值)  未定义)

但是、我认为这是异常的、应该是 QA 问题。

你怎么看?


问题2.

该噪声是1/f 噪声和爆音噪声?  请检查波形。

如果不是爆音噪声、请告知产生此噪声的原因。

感谢您的合作。

此致

e2e.ti.com/.../INA126_5F00_1_5F00_f_5F00_noise.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji、

    这也可能与焊接导致的 PCB 污染有关。 焊接后、您是否仔细清洁了 PCB?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    某些器件确实看起来像经典爆音噪声、因此会对此进行筛选(不是100%有效)、但不确定是否存在这种噪声或任何 INA 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai-San

    感谢您的回复。

    我相信我们的客户在组装方面有记录经验、但我会向客户核实。

     您是否有任何有关焊接污染 和1/f 噪声的文章/文档?

    或者、这来自您丰富的经验?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael San
    感谢您的评论。 我认为与你说的一样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji、

    我记得我们有一个类似的问题。 清洁 PCB 可能会修复它。

    爆音噪声的含义是噪声峰值的几乎恒定的振幅。 因此、在您的情况下、它实际上可能是爆音噪声...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Kanji 大家好、  

    有一点要澄清、在我已经看到或完成的许多爆音测量中、振幅很少相同。 作为噪声、爆音是输入失调电压在时间、持续时间、振幅和极性方面的随机阶跃-通常、这些阶跃在失调电流中也会表现出来。 在某些情况下、它的极性和振幅可能相同、但不值得依赖。  

    此处随附了不同器件上的一些示例工作台数据-这不是 INA126。 通常、下一步是返回可疑器件以进行基准爆音验证。 这涉及一个专用后置放大器、该放大器具有围绕 OPA627构建的大量增益和有源滤波。  

    e2e.ti.com/.../Example-popcorn-noise-measurement.docx

    我还在 THS4531A 上发现了这个较旧的线程、它的爆米花、这个线程中有一些很好的测量迹线、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    前两张照片来自 Michael 给出的链接。 最后一张照片来自 Kanji。 照片应显示相似之处:

    在 LM317等稳压器中甚至可以看到爆音噪声。 我还记得、我们必须在音频项目中使用 NE5534一次。 我们不得不手动选择 NE5534以实现超低噪声、因为我们发现、即使许多 NE5534A (NE5534的低噪声版本)也显示出过多的爆音噪声。 令我们惊讶的是、在噪声测量的帮助下、无法检测所有的弹出式 NE5534。 即使在示波器上没有显示任何爆音噪声的器件也无法通过我们耳朵执行的简单音频测试。 因此、在选择 NE5534以实现最低噪声后、我们还使用耳朵执行了音频测试、以消除所有的弹出式 NE5534。 一天结束时、只能使用所有屏蔽的 NE5534的5%。。。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kai、他的背景很好、为我们增添了更多色彩-

    我们经常讨论爆音噪声问题、因为处理清洁度越高、输入级中会出现随机表面捕获状态-这可能与整个过程相关、也可能与很多事情相关-

    我在这里最早的经历之一是在一个 NSA 项目中筛选 CLC505的没有爆米花。 我发现了一个相对较好的晶圆、并仔细地将其存储在一个良好的环境中以供日后订购支持。

    一些现代产品实际上在最终测试中获得了适度的爆米花屏幕。 问题是、您实际上无法等待足够长的时间来筛选非常慢的爆米花。 没有人喜欢屏幕、因为它会快速增加产品成本、很少人想为此付费。 但在某些器件上确实会发生这种情况-只需询问、因为它通常不会发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我喜欢您的贡献! Yee 似乎拥有丰富的经验和知识... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai、

    是的、30年的高速放大器开发带来了70多个产品内向-几乎所有可以想象的问题都是在一次或另一次出现的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai-San

    感谢您的波形。

    这对我来说是很有价值的信息。

    谢谢你