This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以使用 INA240-SEP 电流感应放大器测量+/-15V 直流/直流转换器中负电源轨的输出电流?
如果可能、请说明连接?
谢谢
Arun
您好 Arun、
INA240共模仅降至-4V、因此您无法将输入直接连接到-15V 总线。
您可以 通过在输入端放置分压器来使用 INA240。 这将在一定程度上影响电流监测器的恢复。
您还可以参考-15V 电源轨、但输出将为负。
INA901-SP 是一种很好的航天级器件替代方案、其共模电压低至-15V。
基尔比
您好、Kirby、
感谢您的详细帮助。
INA901-SP 对我来说似乎是一个不错的选择。
谢谢、
Arun Gopalakrishnan