This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-SEP:负轨电流测量

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA901-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/785137/ina240-sep-negative-rail-current-measurement

器件型号:INA240-SEP
主题中讨论的其他器件: INA240INA901-SP

您好!

 是否可以使用 INA240-SEP 电流感应放大器测量+/-15V 直流/直流转换器中负电源轨的输出电流?

如果可能、请说明连接?

谢谢  

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    INA240共模仅降至-4V、因此您无法将输入直接连接到-15V 总线。

    您可以 通过在输入端放置分压器来使用 INA240。   这将在一定程度上影响电流监测器的恢复。

    您还可以参考-15V 电源轨、但输出将为负。

    INA901-SP 是一种很好的航天级器件替代方案、其共模电压低至-15V。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    感谢您的详细帮助。

    INA901-SP 对我来说似乎是一个不错的选择。

    谢谢、

    Arun Gopalakrishnan