This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:用于 VCOM 应用的 LM7321 -需要更高的输出电流

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7321, BUF22821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/781351/lm7321-lm7321-for-vcom-application----need-higher-output-current

器件型号:LM7321
主题中讨论的其他器件: BUF22821

大家好、

 我的客户在其12英寸 TFT Vcom 缓冲器应用中测试 LM7321、但认为它的电流不足以(与 BUF22821的 VCOM 相比、会在输出视频上产生噪声) 用于6V Vcom 应用(VDD:15V)。 是否有其他建议替代 LM7321 (需要大约100mA 电流)? 或者、客户是否可以使用2个 LM7321来驱动其 VCOM? 感谢您的回答。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    增加输出电流的另一种选择是在运算放大器的输出端使用外部晶体管来为运算放大器构建外部输出级。 请参阅 AN-31放大器电路集合中的图63 、了解如何实现外部晶体管以增加输出电流的示例。 这是否适合您的客户?

    使用两个运算放大器来增加电流驱动对于 LM7321可能可行、但这会使系统中的运算放大器加倍。 如果外部晶体管方法不起作用、您可以提供有关他们希望如何使用两个运算放大器的原理图、我将看到两个 LM7321是否能为客户提供帮助?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    我没有收到你对我的问题的答复。 因此、我假设您已经找到了解决您的问题的方案、我将关闭此主题。 如果情况并非如此、请回复、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢、

    Tim Claycomb