请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7321 主题中讨论的其他器件: BUF22821
大家好、
我的客户在其12英寸 TFT Vcom 缓冲器应用中测试 LM7321、但认为它的电流不足以(与 BUF22821的 VCOM 相比、会在输出视频上产生噪声) 用于6V Vcom 应用(VDD:15V)。 是否有其他建议替代 LM7321 (需要大约100mA 电流)? 或者、客户是否可以使用2个 LM7321来驱动其 VCOM? 感谢您的回答。
此致、
程介南